This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:PCM2707C -体积和放大器;默认名称

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079132/pcm2707c-pcm2707c--volume-default-name

部件号:PCM2707C
“线程”中讨论的其它部件:PCM2704C

您好 TI 团队,

1,是否有任何方法可以将连接到计算机的 PCM2707芯片的默认名称更改为我们需要的名称,并将其固化到芯片内(即,没有 I2C 来控制它)  

2,电脑声卡无法控制 pcm2707侧的音量,是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我现在已经不在办公室了,   我在本周结束前回到办公室时,会看看你的问题。

    谢谢,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅第9.3.6节:所有 部件的描述符数据修改 和 第9.3.7节:外部 ROM 描述符( PCM2704C/6C)说明。

    根据第9.5.1.2节,我的理解是您无法通过声卡作为主控件来控制音量 ,也无法对其进行任何处理。  

    此致,

    阿拉什