请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程:PCM1860-Q1”中讨论的其它部件您好,TI 支持团队
已收到客户提出的产品推荐请求,其规格如下。
-转换单声道 MIC 的 ADC 或编解码器。 (模拟)到 I2S
它将用于简单地将 MIC 转换为 I2S。 是否有其他功能无关紧要,但如果可能,推荐一款功能齐全,单价合理的产品。
- LRCK / bck 将用作输出,因此必须支持主模式。
-必须符合 AEC-Q100 GRADE2。
作为一款适合摄像机的产品,我希望它尽可能小。
请推荐合适的产品。
谢谢。
此致,
MJ