This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:I2S 模式下的双向(记录和回放)?

Guru**** 1091410 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM1860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078580/pcm2707c-bi-directional-record-and-playback-in-i2s-mode

部件号:PCM2707C
“线程”中讨论的其它部件:PCM5102APCM1860

简言之,我正在寻找一个简单的 OTS USB 到 I2S 桥。 我想与 PCM1860 ADC 和 PCM5102A DAC 连接,并想知道这一部分——PCM2707C 能否实现。

我们计划使用 NRND CP2615桥,但发现其不连续的 BCLK 与 PCM1860不兼容。 PCM2707C 的板载 DAC,USB 端口和 I2S 功能表明它是一个合适的候选产品。 在检查其数据表时,我看到在引脚9 (FSEL)接地的情况下,I2S 协议已启用,设置为

  • FUNC0至 LRCLK
  • FUNC1至 BCLK
  • FUNC2至 SYSCLK 和
  • FUNC3至 DIN
  • 引脚17上提供了 Dout。

我获得了一个 PCM2707C 评估板(EVM),并将其连接到了我的主板。 我看到了从 DIN 上的 ADC 到 PCM2707的活动,并且仍在通过 DAC 端工作。

当我将 EVM 插入 PC (Windows 10)时,它枚举为“2- USB 音频  DAC”,并可用作“回放”设备。 但是,没有可用的“录制”设备。

我是否可以进行配置更改,或者此部件是否根本不适合以此方式充当桥接器? 查看数据表第9.5节,我认为这不是,但希望得到确认。

如果不兼容,是否有任何 TI (或 TI 推荐的)集成电路可以提供我需要的桥接功能?