This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421QWP*Q1放大器返回错误的负载诊断寄存器(0x02)状态

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078259/tas5421-q1-tas5421qpwp-q1-amplifier-returning-wrong-status-for-load-diagnostic-register-0x02

部件号:TAS5421-Q1

摘要:

 负载诊断寄存器始终返回值0x80。

  1. 未连接扬声器时。
  2. 当 OUTP 和 OUTPN 短路时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.您何时断开扬声器连接? 待机时,直流诊断正在运行。 如果设备正在播放,则 DC 诊断无法检测到打开错误。

    2.负载短路将触发 OC 故障。 因此,OC 故障将首先报告。 然后运行 DC DAG 以检查负载,可以检测到负载短路。

    此致,

    德里克