请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA1650-Q1 “线程”中讨论的其它部件:INA1650
您好,
客户对该 IC 的单个电源有疑问,请参阅下面的详细信息。
在图53 (第25页)中,对于汽车操作,如何修改单电源12 VDC 额定电压的电路?
客户 计划 在 RCA 中切换和切换 XLR (两种系统配置是立体声平衡(XLR)或非平衡(RCA))。
请提前感谢。
此致,
五月纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
客户对该 IC 的单个电源有疑问,请参阅下面的详细信息。
在图53 (第25页)中,对于汽车操作,如何修改单电源12 VDC 额定电压的电路?
客户 计划 在 RCA 中切换和切换 XLR (两种系统配置是立体声平衡(XLR)或非平衡(RCA))。
请提前感谢。
此致,
五月纳德
梅纳德
我在这个岗位的底部附加了一个 Tina 模拟以供参考。 下面您可以看到 INA1650在连接至 Vmidout 的 COM 引脚的单电源配置下运行。 瞬态模拟如下所示,以反映单个电源的行为,并显示通用模式和参考引脚的电平变化。 如果您还有任何问题,请告诉我,我很乐意为您提供帮助!