This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:禁用/启用&'Headphone Sense #39;(HPS)功能

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1085816/lm49450-disable-enable-the-headphone-sense-hps-feature

部件号:LM49450
“线程: 测试”中讨论的其它部件

e2e.ti.com/.../LM49450_5F00_UI_5F00_HPS.tif

如何禁用 HPS 功能? 为此,I2C 寄存器的设置应该是什么?

我看到在“LM49450 I2C 接口”(附加快照)中,默认情况下可以使用 HPS 功能或扬声器/耳机模式

谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉贾斯

    遗憾的是,其中一些 LM 设备非常难支持。
    我能找到的最好的描述如下:

    “通过高级设置,我可以在各种情况下使用 SENSE 别针,耳机和扬声器来找到寄存器设置。 我认为,每台设备都有一个不同的寄存器设置,其频率为0x0Fh (保留寄存器),这是配置模式的位置。”

    似乎没有访问 GUI 或 EVM 文档的权限(EVM 不再可用),如果您的一侧有 GUI,请告诉我们,我们可能能够仔细检查这些信息。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    我没有找到任何使用0x0Fh 注册的。 模式控制寄存器是0x00h,如数据表中所述(附加快照)。

    此外 ,0x00h 寄存器中没有提到启用/禁用 HPSense 功能。

    此外,我没有 GUI。  

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../LM49450_5F00_ModeCtlReg.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉贾尔希

    没有包括此寄存器0x0F 在内的文档,如上所述,可用信息有限,我无法找到任何版本的 GUI 以进行进一步调查。

    您在哪里获得了第一次 GUI 捕获?

    由于没有其他信息,我只能建议尝试在寄存器地址0x0F 上写入不同的值,即使没有有关 该地址的描述,也可能有几个位可以选择 HPSense,HP 模式或 LS 模式。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    我从这个论坛获得了 GUI 快照。

    由于没有您提到的有关0x0F 寄存器的信息,请告诉我需要从 B7-B0更改哪2位? 默认情况下,其他位配置应该是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉贾尔希

    我对与此功能相关的位数没有更好的猜测。 我会尝试在寄存器上切换每个位,并检查输出是否有任何变化。
    关于默认配置,您可以先阅读注册表,但尚未向其写入任何内容。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡肯定是这样。 会尝试一下。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉贾尔希

    谢谢,如果您能在测试后分享您的结果,这将真正帮助使用同一台设备的任何其他人。
    我对其中一些 LM 设备缺少文档表示歉意。

    谢谢,致以诚挚的问候,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师