This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:寄存器10中的 SRST 位

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, PCM1681-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087748/pcm1681-srst-bit-in-register-10

部件号:PCM1681

您好,

PCM1681寄存器10中的 SRST 位是否为只写位? 即使在1b 写入后,也只读0b。

此致,
横田信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    SRST 操作与加电复位功能相同 , 但复位期间除外,该期间为 SRST 功能设置了1024个系统时钟。 激活此位后,所有寄存器都将初始化。  因此 ,通过编写一    个,它可以切换重置功能,然后将所有寄存器初始化回默认值。 从数据表中,开机重置的说明如下:

    PCM1681和 PCM1681-Q1包括开机重置功能。 图22显示了此功能的操作。 在系统时钟处于活动状态且 VDD > 2.2 V (典型值为1.4 V 至2.9 V)的情况下,开机重置功能将被启用。 初始化序列需要65,536个系统时钟,从 VDD > 2.2 V 开始。VDD 必须以大于1V/ms 的上升速率上升,以确保可靠的初始化。 初始化期间结束后,PCM1681和 PCM1681-Q1被设置为相应的重置默认状态,如本数据表的“模式控制寄存器”部分所述。  在重置期间(65,536个系统时钟),模拟输出被强制至公共电压(VCOM)或 VCC/2。 复位期间结束后,内部寄存器将在下一个1/FS 期间初始化,如果连续提供 SCK,bck 和 LRCK,PCM1681和 PCM1681-Q1将提供正确的模拟输出,并具有与输入数据对应的组延迟。

    此致,

    阿拉什