This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:多个IC

Guru**** 2523260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087773/tpa3116d2-multiple-ics

部件号:TPA3116D2

您好,

 

是否可以在没有主从配置的情况下在同一电路板中使用两个或多个IC?

我必须设计一个功放,在 同一电路板上至少有两个带独立电源和电路的TPA3116。

使用一个以上的主放大器并相邻使用其他放大器是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommaso

      没有问题。 主模式和从模式用于同步目的。 如果您想单独使用它们,可以在您的主板上放置多个主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    时钟或PWM信号之间没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommaso

      没有我们知道的问题。