This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2-Q1:TPA3116D2-Q1设计问题

Guru**** 2524080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089047/tpa3116d2-q1-tpa3116d2-q1-design-issue

部件号:TPA3116D2-Q1

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Caravan_5F00_SPDIF_5F00_Rev3_5F005F00_2022.0329万.pdf

尊敬的TI:

我使用powerIC设计 电路,有一个问题需要您的支持。

由于PowerIC 完全由硬件控制, 当电源直接断电时,会发生很大的电流(大约500uV)。

当电源电压降至8V时,我拔出静音针脚(静音功率IC)以避免发生弹出,但它不工作。

您能否告诉我在  直接关闭电源时如何减少弹出(或如何避免弹出)?

谢谢!

此致

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy:

    您的意思是输出 偏移电压(差分测量)为500uV,对吗? 如果是这样,则在设备规格中有意义。

    此致,

    Derek