This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:TAS2521 TAS2505启动序列:IOVdd

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568375/tas2521-tas2521-tas2505-powerup-sequence-iovdd

部件号:TAS2521

根据应用参考指南的第3节以及本论坛中的一篇文章,IOVDD不能在SPKVDD之前上升,否则LDO将不会打开。  这是真的吗?  我有两 个板电源: 5.0V时的SPKVDD 和  3.3V时的IOVDD。 现在 ,如果内部LDO从SPKVDD提供AVDD和DVDD,则对于ME来说,根据应用参考指南的要求,在SPKVDD和LDO输出之间提供IOVDD似乎非常困难。 应用IOVDD时是否有一定的灵活性? 它可以在AVDD和DVDD之后出现吗? 如果不是,建议采用什么系统设计来确保IOVDD的正确计时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    您可以先打开SPKVDD,然后再打开IOVDD。 只要IOVDD在SKPVDD之前或同时未通电,我认为应该没有问题。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需确保IOVDD在SPKVDD之后或同时出现。 如果AVDD和DVDD来自内部LDO,我不会担心它们过早。

    相关的后续问题:

    如果将I2C线路(SDA和SCL)接通至始终打开的电源,我是否会意外地通过保护二极管为IOVDD供电?