This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1741:PCM1741和PCM1807与TIR1000之间的通信

Guru**** 2640465 points

Other Parts Discussed in Thread: TIR1000, PCM1741, PCM1807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572771/pcm1741-communication-between-pcm1741-and-pcm1807-to-and-from-tir1000

部件号:PCM1741
主题中讨论的其他部件:TIR1000,, PCM1807

我正在尝试设计一个模拟音频到IrDA通信系统,我不确定这三个芯片是否能够相互进行数字通信。  我 认为问题在于pcm1807的输出是否可以通过通用异步接收器发送器(UART)读取,然后我需要做些什么才能使pcm1741读取来自TIR1000的通用接收器异步发送器输出。

感谢你的帮助。
  Ryan Hughes  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM器件的数字输出仅与数字音频格式(如I²S Ω)兼容,因此不能直接与TIR1000连接。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师