您好,
我正在使用TAS5707评估模块。 到目前为止工作没有任何问题。
从昨天开始,我在GDE的输出窗口中收到一个错误(使用TAS5707 GUI v 2.0 1 Build 14 Rev. D)。 有关输出窗口中的确切条目,请参见下面的附图。
我的系统上没有任何更改(Windows 10 - 64位)。 重新安装GDE未解决问题。 这个问题是否已经与其他问题一起出现?
我怀疑Windows更新可能导致了驱动程序问题。
此致,
Markus。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用TAS5707评估模块。 到目前为止工作没有任何问题。
从昨天开始,我在GDE的输出窗口中收到一个错误(使用TAS5707 GUI v 2.0 1 Build 14 Rev. D)。 有关输出窗口中的确切条目,请参见下面的附图。
我的系统上没有任何更改(Windows 10 - 64位)。 重新安装GDE未解决问题。 这个问题是否已经与其他问题一起出现?
我怀疑Windows更新可能导致了驱动程序问题。
此致,
Markus。
您好,Alex:
我I²C了T Ü V端口和地址的配置。 如TAS5707A所述,地址被设置为“3A”。 当我在另一台计算机上安装GDE软件时,我也正确地进行了设置。
实际上,配置工作正常了一段时间。 但有一天,我没有(故意)改变任何东西,我成了所描述的错误。
我在3台不同的计算机(2台Win 10,1台Win XP SP3)上进行测试,并进行了正确的设置,但始终出现相同的错误。 由于这个原因,我想到的是评估板或程序员的问题。
此致,
Markus。
您好,Alex:
我找到了解决我的问题的方法:我在3.3 V Vdd中有一个旁路,这导致了芯片的损坏。 因此,此驱动程序错误意味着未找到用于在I²C总线上进行通信的设备。 对于TAS570X GDE的错误报告,“未找到用于通信的硬件”之类的消息是更好的解决方案。
我还有另一个问题:TAS5707的数据表指出,芯片 不隐含地需要主时钟,因为PLL可以从LRCLK和SCLK生成内部系统时钟。 我是否必须将模式配置为不使用主时钟,例如通过I²C在寄存器中设置一个值,或者PLL是否自动识别是否存在MCLK?
感谢你的帮助。
此致,Markus。