This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2关于无声音问题

Guru**** 2380830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590998/tpa3116d2-tpa3116d2-about-no-sound-issue

部件号:TPA3116D2

大家好,

客户正在使用TPA3116D2。 附件是他的原理图。 PVCC和AVCC均为25V。 当输入电压低于5V时,  

电路正常。  但当输入5V~6V电压信号时,INPR引脚和 INPL引脚会间歇性地发出声音,即有时会发出声音,

但有时没有声音。 有声音时,2针和3针电压电平为11V。 但当没有声音时,2针和3针

电压电平为9.8V。

对于客户的问题,您能否提供一些建议?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    有人能提供一些建议吗? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    如果可能,您能否向我展示客户的SCH? 我想这张图片来自我们的数据表。

    请尝试移除SDZ/FAULTZ引脚上的100千欧至GND。 请告诉我它是否起作用。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    好的。 我将与客户确认。 然后我将更新问题。