请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5707A 主题中讨论的其他部件:TAS5707
你(们)好
简而言之,我们认为TAS5707的电源顺序如下。
通电:AVDD/DVDD =先应用3.3V,然后应用PVDD=20V
断电:PVDD断电,然后AVDD/DVDD断电
请告诉我们,如果设备不符合上述序列,可能会出现什么问题?
我指的是以下情况:
通电:先是PVDD,然后是AVDD/DVDD ->应该是NG? 发生什么事了?
断电:AVDD/DVDD关闭,然后PVDD关闭->将是NG? 发生什么事了?
我希望听到你的意见。
BestRegards