This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707A:与电源序列不兼容

Guru**** 690110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588786/tas5707a-the-impaincompliant-to-the-power-sequence

部件号:TAS5707A
主题中讨论的其他部件:TAS5707

你(们)好

简而言之,我们认为TAS5707的电源顺序如下。

通电:AVDD/DVDD =先应用3.3V,然后应用PVDD=20V
断电:PVDD断电,然后AVDD/DVDD断电

请告诉我们,如果设备不符合上述序列,可能会出现什么问题?

我指的是以下情况:
通电:先是PVDD,然后是AVDD/DVDD ->应该是NG? 发生什么事了?
断电:AVDD/DVDD关闭,然后PVDD关闭->将是NG? 发生什么事了?

我希望听到你的意见。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您有信息吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na na78,

    我正在研究这一问题,不久将作出答复。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,na na78,

    一般来说,推荐的顺序是数据表中的顺序。 但是,如果客户无法执行此操作,则只要/reset和/PDN保持低电平,在所有电源稳定之前,首先打开PVDD电源可能不会出现问题。 同样 ,应在关闭电源之前将/reset和/PDN设置为低电平。

    此致,

    Alex