This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:Intel Braswell x86平台上的ACPI ASL示例代码或驱动程序

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587430/tlv320aic3256-acpi-asl-sample-code-or-driver-on-intel-braswell-x86-platform

部件号:TLV320AIC3256

您好,

       我们是否在Intel Braswell x86平台上提供ACPI ASL示例代码或驱动程序以供客户使用? 谢谢你。

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick,

    遗憾的是,我们没有具备这些特征的驱动程序。 但是,我们可能会提供一些注册码示例,如果客户有兴趣,可以使用这些注册码来配置音频编解码器。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    是的。您能否帮助向客户提供此编解码器的示例代码? 谢谢你。

    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick,

    请查看随附的文件。 它们包含在录制,回放和录制/回放模式中配置音频编解码器的示例代码。

    e2e.ti.com/.../AIC3256_5F00_Examples.zip

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:

    AIC3256是否已在任何x86平台上完全实现? 客户BIOS需要添加ASL代码,以便在Windows操作系统下与驱动程序进行通信。 你有什么建议吗? 谢谢你。


    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick,

    遗憾的是,我们没有这些平台的驱动程序。 我们只能像我在上一篇文章中所做的那样提供寄存器配置。 客户需要将这些寄存器配置转换为他要查找的驱动程序。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    感谢您的回复。 因此我们没有任何x86平台ACPI驱动程序,甚至是aic32x4系列,对吧? 如果客户想要访问设备,您是否有任何建议让客户访问设备然后配置寄存器? 谢谢你。


    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Patrick,

    正确。 我们没有任何适用于x86平台的驱动程序,甚至没有aic32x4系列。

    我建议看看我在以前的职位中提供的例子。 客户只需确保编解码器将配置为I2C协议(SPI_SELECT引脚连接到GND)或SPI协议(SPI_SELECT引脚上拉到IOVDD)。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.