This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756M具有3线从属模式。 如果BCLK为1.536MHZ,LRCLK为48kHz,格式为16位时TAS7656M是否支持HYBILDFlow?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628533/tas5756m-tas5756m-has-3-wire-slave-mode-if-the-bclk-is-1-536mhz-and-lrclk-is-48khz-whether-can-tas7656m-support-hybirdflow-when-format-is-16bit

部件号:TAS5756M

dears:

请帮助您检查此问题,在我们将其发布到以下链接之前:

请提供以下建议:

在我们的设备上 ,TAS5756M 使用3线I2S从属模式。  BCLK和MCLK使用来自AP的相同时钟源,我们禁用了自动设置模式,并将BCLK设置为PLL参考。

如果在AP端,我们将I2S PCM_FORMAT配置为24位,BCLK = 3.07M,并将 TAS5756M 0x28 reg设置为0x20,将HybridFlow DSP reg 0x2B设置为0x1f,则声音通过spk正常。

如果在AP端,我们将I2S PCM_FORMAT配置为16位,BCLK = 1.53M,并将 TAS5756M 0x28 reg设置为0x00, 则将HybridFlow DSP reg 0x2B设置为 0x01。通过SPK声音正常。

如果在AP端,我们将I2S PCM_FORMAT配置为16位,BCLK = 1.53M,并将 TAS5756M 0x28 reg设置为0x00,则将HybridFlow DSP reg 0x2B设置为 0x1f。spk没有声音。

您是否可以帮助检查如何配置HybridFlow DSP以在上述设置上工作? 谢谢。

我们期待您的意见!

非常感谢!

此致

吴运文