请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM1864 您好,
请告诉我组合{CMB和C5517 EVM}可以使用哪种演示?
如果我们能体验到beamforminga和感官"Hello blue Genie"的结合,那将是很高兴的。
手册中的tid37建议了几块CPU板:
-66AK2Gx EVM:我了解手册tiducr7.pdf介绍了CMB beamforming。
- C5517 EVM:其手动tiducy1b.pdf目标不是CMB,而是LMB。 我想进一步了解与CMB的组合。