This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204 PC麦克风无法正常工作

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/646593/tlv320aic3204-tlv320aic3204-pc-mic-not-working

部件号:TLV320AIC3204

大家好,

我们的一位客户正在使用 TLV320AIC3204,并想知道天气正常的PC MIC与此编解码器TLV320AIC3204兼容。 他们正在评估eZdsp USBSTICK C5505:Rev D EVM,并使用标准PC麦克风,没有任何结果。 他们在EVM中完成了附加设置。 如果此设备需要任何兼容的MIC,请与您分享详细信息。  

请提供您的意见以解决此问题。

提前感谢您的帮助和支持。

此致,Shinu Mathew.e2e.ti.com/.../Codec-Settings.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinu,

    您是否对客户使用的PC麦克风类型有更多详细信息? 您提到的EVM仅接受线路电平输入,为了使用麦克风,麦克风的信号 应针对线路电平进行适当调节。 您提到的EVM中甚至没有连接Micbias引脚,因此不能直接使用需要偏置的通用驻极体麦克风。 有关 详细信息,请参阅此EVM的示意图。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的答复。

    客户正在使用低于规格的麦克风。

    提前感谢您的支持。

    此致,Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinu,

    感谢您的反馈。  客户使用的耳机似乎没有可为麦克风通电的内部电路,因此麦克风需要微偏电才能工作。 遗憾的是,您使用的EVM没有连接。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Diego,

    感谢您的支持和帮助。

    此致,Shinu Mathew。