This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808 DOUT噪声

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667476/pcm1808-pcm1808-dout-noise

部件号:PCM1808

您好,

我的客户询问PCM1808是否可能从DOUT引脚发出EMI噪音。

根据 客户的确认,他们每200Hz观察到10 dB至20dB的噪声级别。

我建议检查您是否可以在没有输入的情况下观察到相同的噪音。

然后,它们还会每200Hz产生大约10dB至20dB的噪声级别。

所以,我想这是delta sigma调制器的音调噪声,但下面让我确认一下。

1.你有没有观察到这种噪音?

2.如果有,你是否有办法减低噪音?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Machida-san,

    我们以前没有见过这个问题,我不希望噪音来自部件的DOUT引脚,我不确定设备的调制器是不是根本原因。 您是否知道客户是否在设备与系统隔离的情况下测量到噪音? 与设备时钟相比,200Hz的频率似乎相当低。 我将了解此部件上是否有一些有关EMI行为的信息,但是,这可能需要一些时间。

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥,

    感谢您的回复。

    >您是否知道客户是否在设备与系统隔离的情况下测量到噪音? 与设备时钟相比,200Hz的频率似乎相当低。

    我刚才在下面确认了这一点。

    *这一频率不取决于采样率。

    *当他们没有输入音频信号时,他们也可以看到这种刺探的声音。

    所以,我怀疑这是Delta sigma转换器的空闲音调。

    其次,我会要求客户使用外部电源供电。 因为怠速提示音有时取决于参考电压。

    >我将了解此部件上是否有一些有关EMI行为的信息,但是,这可能需要一些时间。

    谢谢! 我将等待您的反馈。 此外,如果您还有其他我们应该确认的问题,请告诉我。

    巴西,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Machida-san,

    感谢您的反馈。 现在,您已经提到,如果问题可以追溯到Vreg,则很可能是电源发出噪音。 检查器件的模拟电路(AVDD)所使用的电源是否清洁非常重要,否则ADC的参考将不稳定,并可能导致数据处理不正确。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师