This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:选择高性能音频放大器

Guru**** 1086020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, OPA1604, TPA2005D1, TPA6205A1, TPA2080D1, TPA2025D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661563/tpa2005d1-selecting-high-performance-audio-amplifier

部件号:TPA2005D1
主题中讨论的其他部件:OPA1604,TPA6211A1 TPA2025D1TPA2080D1TPA6205A1LM4.831万

您好,

我正在使用OPA1604高性能音频运算放大器(SoundPlus系列的THD和噪声数值非常低)。 下一阶段是音频放大器。 您是否可以推荐 具有低THD和噪声数值的高性能音频放大器?  

设计要求

电源:3.3V

负载阻抗:8欧姆

功率:500mW至1.5mW

目前,我正在使用 TPA2005D1,这是一款D类放大器。

一些问题:

Q1)我了解到D类放大器始终低于AB类放大器(声音合成器TI)。 它仅用于提高能效。

Q2)您是否可以推荐一些更好的音频放大器,它可以完全用于TPA2005D1,从而提供高保真音质。

Q3) D类放大器很难通过EMI/EMC测试。

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    Q1)这在旧器件上是正确的,因为由于输出器件的切换频率,D类放大器通常比AB类放大器产生更大的失真。 但是,在最新的D类放大器中,失真往往非常小。
    问题2)您可以查看以下设备:LM4.831万,TPA2080D1和TPA2025D1。 它们是D类放大器,音频质量优于TPA2005D1。 此外,您还可以查看以下设备:TPA6211A1和TPA6205A1。 它们是AB类放大器,音频质量优于TPA2005D1。
    Q3)不是真的,它取决于系统的设计。 但您应该考虑到,对于非常严格的EMI要求,必须在尽可能靠近放大器输出引脚的位置添加二级低通LC滤波器。 您可以参考以下应用报告: SLOA145SLAA701A 以查找有关过滤器设计的信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师