This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:如何知道S/PDIF是否正在流式传输(播放或暂停模式)?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661289/pcm9211-how-to-know-s-pdif-is-streaming-or-not-play-or-pause-mode

部件号:PCM9211

您好,

我想知道PCM9211是否能够在播放或暂停模式下检测S/PDIF。

即,如果S/PDIF的音乐停止或开始流式传输,PCM9211是否检测到这一点?

谢谢。

此致,

VIC Tam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vic,
    设备的DIR接口将检测无数据事件为错误,并使用引脚1 (ERROR/INT0)报告此事件。 发生这种情况时,PCM9211的数字输出将被静音。

    当DIR遇到错误时(例如,当它失去锁定时),可以配置错误信号并将其发送到错误引脚(引脚1)。 引脚1的控制(错误或Int0)由寄存器20h设置。

    此致,
    Ravi