This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:使用TLV320AIC1110编解码器驱动耳机?

Guru**** 2580335 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672950/tlv320aic1110-drive-earphone-using-tlv320aic1110-codec

部件号:TLV320AIC1110
主题: TLV320AIC3104中讨论的其它部件

 是否可以使用TLV320AIC1110编解码器驱动耳机扬声器和麦克风?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是可能的,但是我们不建议将此设备用于新设计。 我推荐TLV320AIC3104,它是一款更灵活,性能更高,价格更低的器件。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不建议将此设备用于新设计?

    此致

    Girish Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish,

    TLV320AIC1110是在2000年代初设计的,目前仍在使用此器件的客户寥寥无几。 设计文件已存档,设计团队早已离开。 因此,我们支持此设备的能力有限。
    虽然此设备的官方状态为"活动",但我无法说明这种情况会持续多长时间。 我们的大多数客户已迁移到性能更高,灵活性更高,外形更小,价格更低的新型设备。 例如我前面提到的TLV320AIC3104。

    TLV320AIC3104仍在广泛使用,设计数据库未存档,我们提供了设计支持,而且还提供了许多此器件的支持文档。

    此致,
    -Steve Wilson