This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:过时的EVM和IC可用性

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2, TPA2016D2, TPA2026D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684113/tpa2012d2-obsolete-evm-and-ic-availability

部件号:TPA2012D2
主题中讨论的其他部件: TPA2016D2TPA2026D2

您好,


我计划在一个体积较大的消费类设备中使用TPA2012D2,但我注意到 TPA2012D2的评估模块在所有主要分销商(Digikey,Mouser,Newark等)上都被标记为过时,除Newark的2台设备外,不可用。  这对该零件的寿命意味着什么?  我是否应该使用更新的评估模块?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    我不确定此设备的使用寿命,但我将对其进行研究。 同时,您可以查看以下设备:TPA2016D2和TPA2026D2。 它们是较新的立体声D类放大器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    TPA2012D2和评估模块(EVM)在TI.com上尚未过时,我们也不打算这样做。 您可以直接从TI购买EVM。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jos é! 很高兴知道!