This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:Si4731 AM/FM接收器IC接收不良

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712045/tpa2016d2-poor-reception-with-si4731-am-fm-receiver-ic

部件号:TPA2016D2

我设计并构建了AM/FM接收器和放大器板,但注意到除了最强的FM广播外,所有的FM接收效果都很差。  和我家里的其他调频收音机相比,接收效果不是很好。  我对这件事不熟悉,但我怀疑D类放大器是罪魁祸首。  如何解决此问题?  我是否应该切换到A/B类放大器IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    音频放大器只是放大输入信号,所以我认为故障可能是AM/FM电路。
    可能是因为FM信号较低,这会导致接收问题。 您是否在放大器接收AM和FM时测量了其输入和输出信号? 如果否,您可以测量它们,以验证FM信号是否低于AM信号。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose,恐怕我没有能力进行这些测量。 我怀疑放大器的原因是,从"谷歌"上看,在使用D类放大器时,许多人似乎都遇到FM接收问题。 我不完全理解,但根据我所读的内容,也许高效D类放大器固有的高频切换与FM频率(88~108MHz)处于相同的范围内。

    我应该补充一点,这是一个接收问题,而不是音质问题。  简而言之,我无法接收在家中其他FM收音机上轻松接收的电台。  当放大器关闭时,我可以在放大器打开的情况下接收FM电台。  我能够通过与Si4731的i2c通信来检查FM信号强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多研究表明,我将铁氧体磁珠添加到放大器输出,以过滤高频发射。  如何确定铁氧体磁珠的尺寸?  或者通常是否有更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞

    感谢您的回复。 我目前没有使用任何类型的筛选器。 放大器文档显示它是一种无过滤器设计,所以我从第一个修订版开始。

    我不确定我是否理解您的回答,当您说"肯定滤波器已衰减FM频率"时。 任何铁氧体磁珠滤波器都将位于放大器的输出侧,并且不会连接到对讲机接收器。 据我所知,铁氧体磁珠用于滤除D类放大器产生的高频噪声。 再说一遍,我要说的是FM接收。

    如前所述,当D类放大器关闭时,FM接收功能得到了改善。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    很抱歉耽误你的时间。
    您可以添加铁氧体磁珠滤波器,因为该滤波器可避免电磁干扰(EMI),这样可以解决您的问题。
    您可以参阅 EVM用户指南,以查找可用于您的应用的电感器磁珠和电容器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    我还没有收到你的回复。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请回复此消息,如果由于超时而锁定,则创建新帖子。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师