This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:直流扬声器保护

Guru**** 2425600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692300/tpa3251-dc-speaker-protection

部件号:TPA3251

您好,

客户希望在PBTL模式下使用TPA3251。 但是,数据表第19页介绍了在PBTL和SE模式操作中禁用直流扬声器保护的情况。

问题1. 如果假定所连接扬声器的直流电流是由扬声器导线意外地短接到机箱接地引起的,那么即使PBTL模式工作,过载和短路电流保护也会工作吗?

问题2. 如果过载和短路电流保护在这种情况下不能很好地工作,是否最好在外部添加DC检测电路?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio,您好!

    问题1:是,过电流保护将在PBTL模式下工作。

    问题2:参见问题1的答案。

    Justin