This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:模拟输入的输入阻抗

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693121/tlv320aic3268-input-impedance-of-analog-inputs

部件号:TLV320AIC3268

您好,

根据寄存器中的Rin设置,模拟输入的输入阻抗为10K/20K/40K。

但我不太理解,如果将R1/R2置于电路中,会有什么设备输入阻抗,如下所示:

设备的模拟输入阻抗是否仍等于REQ? 还是应该将其视为与R1/R2连接?

感谢你的帮助。

Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mitch,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    您提到的电路用于衰减振幅高于建议的模拟输入电平(0.5Vrms)的输入信号。 设备的输入阻抗可视为REQ。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师