This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:所需放大器的电流和功耗详细信息

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719735/tpa6211a1-q1-current-power-consumption-details-of-the-amplifier-needed

部件号:TPA6211A1-Q1

您好,

音频放大器的电流和功耗。

需要峰值和RMS电流值以及峰值和RMS功耗详细信息

VDD = 5V

增益= 2

扬声器负载= 8欧姆

另外,在驱动8欧姆负载时,可能的最大和最小输出电压摆动是多少。

谢谢,此致,

Rajmohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rajmohan:

    欢迎使用E2E,感谢您对我们设备的关注。
    我需要一些时间来收集这些数据。 我将在星期二回来,提供进一步的信息。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rajmohan:

    我已经得到了数据。
    我在以下条件下执行了测试:Vdd=5V,GAIN=2V/V,Load=8和10 %。 只是为了说明TPA6211A1-Q1何时获得THD+N应等于10 % 的最大值,因此我得到了以下结果:I=41mA和PS=2.05W,最大输出电压为3.55Vrms或4.72 Vpeak-peak。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é Luis Figueroa,

    感谢您的反馈。 我需要对您的测试结果进行以下说明。

    1)测试期间的输入电压pk-pk值是多少?

    2)。 根据数据表中的负载功率公式,我找到的负载功率如下所示。
    负载功率=(峰值电压)^2)/(2x RL)
    =((4.72)^2)/(2*8)
    = 1.3924 瓦特
    根据is = 41mA,则放大器内部功耗是= Vdd x是= 0.205 瓦

    5伏电源消耗的总功率=负载功率+安培内部功率耗散= 1.5974 瓦特
    (但您已经提到PS = 2.05 瓦特)

    因此,5伏电源的电流=总功率/ 5伏= 1.5974 / 5 = 319.48 mA

    根据上述计算,319.48 mA是从5伏电压中获得的RMS电流。

    如果我的上述计算错误,请纠正我的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rajmohan:

    当我写下正确的电流消耗(PS)的答案是410mA时,我犯了一个错误,这意味着PS=2.05W。 如果您想要获得功率耗散,则需要获得输出功率,PL=(VLrms^2)/RL=1.57W。
    为了获得PD=PS-PL=0.48W。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师