This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2006D1:无音频输入的放大器输出中存在噪声

Guru**** 2510245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746911/tpa2006d1-noise-in-amplifier-output-with-no-audio-input

部件号:TPA2006D1

您好,

我们正在扬声器中使用上述放大器(2x8欧姆@ 1瓦)。

扬声器放大器的输出连接到共模电感器( SRF2012-121YA)。

我们可以在没有任何音频输入的情况下听到扬声器中的噪音。 以下是放大器输出处捕获的波形。

请告诉我们如何纠正此问题。

图1:放大器输出波形。

图2:图1的放大版本。

谢谢,此致,

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran,

    拆下电感器是否会消除噪音?
    您能否共享放大器输出的连接? 也许您可以更改铁氧体磁珠/电容器滤波器的共模电感器。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我是Kiran的同事。 卸下电感器不能消除噪音。

    我们尝试了不同的铁氧体磁珠/电容器滤波器组合,但无法找到积极的结果。

    附上示意图供您参考。 (注意:互换R108和C75在噪声级别上没有任何区别)。

    请告诉我们消除这种噪音的方法。

    此致,

    Gureesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gureesh,

    您是否已获取输入信息?
    是否可以尝试将两个输入短接至GND? 或者只是将两个输入端之间的两个短接(而不是接地端)? 这样,输出应仅受amp的影响。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我们通过将放大器的两个输入端短接至接地进行测试,我们可以看到噪音大幅降低。

    您能否告诉我们,在连接输入时,应使用哪种RC值来进行大量过滤。

     电流值为R=20.5Kohm C =3.3nF。

    谢谢,此致,

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran,

    我刚刚注意到TPA2006D1的输入标签称为“CODEC”,所以我认为这是DAC的输出是正确的吗?
    如果是这种情况,我建议在直流耦合输入电容器和输入电阻器之前添加RC低通滤波器。 计算LPF组件的值,以使截止频率约为22kHz,以防您使用整个音频带宽。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran,

    您是否尝试过上述LPF过滤器?
    还有什么问题吗?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    如您所述,我们尝试放置LPF,以下是相同的详细信息。 但我们无法通过使用此LPF来显著降低噪音。 请查看我们使用过的LPF电路,并告知我们是否需要修改任何内容。

    LPF:

    RC滤波器:R=1K, C=6.8nF,切断频率=23.4Khz

    --

    此致,
    Gureesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gureesh,

    通过缩短输入,降低了噪音,正如您之前测试的那样。 因此噪音不是由放大器本身引起的,您应该检查系统以查找噪音源。
    输出处的抖动可能是由输入处的噪声或VDD源电压引起的。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉雷什,基兰,

    您是否对此有进一步的更新? 您是否能够识别设备输入处的噪音来源?
    您是否尝试连接不同的音频源以评估性能?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器