This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:询问DIT4096 TX过冲问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767710/dit4096-asking-fort-the-dit4096-tx-overshoot-issues

部件号:DIT4096

大家好,
客户在新应用程序上使用DIT4096。
但是,客户遇到Tx过冲问题。
这是波形。过冲电压超过6V。


请参阅示意图并提供您的意见。
txn.box.com/.../14lp6r2gvmx9js6scn8jeaw14s6faty5


巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    这不是预期的行为,我将回顾SCH,看看是否存在任何明显的断开情况导致过冲。 我将在一天内收到我的反馈。 谢谢!

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户需要学习如何使用示波器。 探头的接地导线有多长时间,连接到什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,
    请告诉我您的观察结果和设置如何?
    您如何表示客户需要学习如何使用范围? 您确定这与范围接地问题有关吗?

    巴西,
    SHH