This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5713:TAS5713 PLL错误问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765261/tas5713-tas5713-pll-error-issue

部件号:TAS5713

你(们)好

我的KMM客户使用TAS5713,遇到音频输出不稳定。有时无输出。

因此他们发现寄存器0x02 (错误状态寄存器),值为0x40 (PLL自动锁定错误)。

对此问题有何评论?

以下是示意图和I2S波形。

e2e.ti.com/.../5713.pdf   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    TAS5713需要在启动过程中执行'Trim振荡器(写入0x00以寄存器0x1B)'。 请帮助检查所需的启动顺序:

    RDGS,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Matthew
    是的,客户在启动过程中会'调整振荡器(写入0x00以寄存器0x1B)',但问题仍然存在。
    客户将寄存器开始/停止期间寄存器(0x1A)从0x0a修改为0x15,然后问题已解决,但副作用是输出延迟约4~5秒。原始0A是2秒。是否有任何评论?


    卢耀祥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    只需重新检查原理图。 为了确保MCLK的信号集成,您是否可以消除并联电阻10k (PR3),这可能会导致上升和下降时间不平衡。 我们建议添加50ohm阻抗匹配电阻,甚至RC (50ohm + 10pF)。

    MCLK上升/下降时间的要求可在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/48.579万?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=TAS57*上找到

    关于0x1A寄存器更改,您能否帮助提供基于0x15的PWM波形?

    RDGS,

    Matthew