This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251输出功率

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764767/tpa3251-tpa3251-output-power

部件号:TPA3251

您好,先生

现在我们使用TPA3251设计作为音频产品,现在我们测试发现TPA3251仅输出2*30W,但是PVDD是36V, 原理图作为附件,请帮助检查它并给出一些建议,谢谢!

e2e.ti.com/.../W13DJ-AMP_5F00_Logic0_5F00_Logic0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    我已经查看了您的原理图,但无法找到您是如何从输入A反转输入B的,以及如何将输入C和D反转。在BTL模式下设置时,这些输入需要是差分输入。 尝试这样做,看看这是否有助于提高您看到的功率级别。

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Robert

    感谢  您的帮助,我们还发现只有差分输入才能增加功率,BTL模块可以与单输入一起使用? 请帮忙检查,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    如果您包括单端到差动运算放大器配置,则可以。  我建议查看 TPA3251EVM ,了解我们如何做到这一点。

    此致,

    Robert Clifton