This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3007:TLV320AIC3007

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762598/linux-tlv320aic3007-tlv320aic3007

部件号:TLV320AIC3007

工具/软件:Linux

我们正在检查用于音频编解码器(TLV320AIC3007)的Linux设备驱动程序商业版本的可用性。

我们必须将TLV320AIC3007连接到 IMX6UL的Yocto Linux (内核版本4.12)映像。

 

请告诉我们,是否有适用于TLV320AIC3007的非GPL Linux设备驱动程序,或第三方的参考

谁随时可以找到驾驶员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas,

    我不知道有第三方拥有驾驶员。  

    TLV320AIC3x驱动程序将成为一个起点。  我说的是起点,因为它是在将近10年前为Linux内核2.7 创建的(如果我记得正确的话)。  由于这个驱动程序已经很老了,我们不提供积极的支持。 我们希望很快就能更新驱动程序,但我没有关于这些驱动程序何时到达的估计。  

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新