This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:通过Plimit引脚电压进行电源控制

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769662/tpa3113d2-power-control-via-plimit-pin-voltage

部件号:TPA3113D2

我想通过单个DAC来控制几个TPA3113部件的输出功率,以设置Plimit引脚上的电压。 我的问题是,Plimit电压是否需要从GVDD导出,或者是否可以接受任何外部产生的电压? 将多个插针连接在一起会产生什么不良的副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PLIMIT电压可通过从GVDD添加一个电阻分压器来设置,以设置PLIMIT引脚处的电压。 外部参考也可以
    如果需要更严格的公差,则使用。 另外,从 μF引脚10向接地添加1 μ A电容器。请参阅详细数据表第15页
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不能回答我关于从单个源驱动多个Plimit引脚的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以使用外部电源,但我们通常建议客户使用来自GVDD的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要控制八个TPA3113部件上的塑料销。 那么,您是否建议 我需要从每个零件的GVDD导出外部控制电压? 产生不是由GVDD导出的外部电压的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前提到的, 使用外部参考是可以的。 请参阅下面的屏幕截图。

    大多数客户不需要更改PLIMIT引脚处的电压,因此我们建议他们使用从GVDD到接地的电阻分压器来设置电压。

    Andy