This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:将TPA6138A2放大器与PCM1789配合使用

Guru**** 2587035 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789, TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598848/pcm1789-using-tpa6138a2-amplifier-with-pcm1789

部件号:PCM1789
主题中讨论的其他部件: TPA6138A2

是否可以将TPA6138A2放大器与PCM1789 DAC配合使用。它用于立体声电路,用于耳机应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi,

    TPA6138A2可与PCM1789配合使用,但您需要确保DAC的输出信号经过调节,以使其符合放大器输入的推荐工作条件。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,还有一个问题:Tina是否有这两个仿真零件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi,

    TPA6138A2具有用于仿真的TINA TI模型,但遗憾的是,PCM1789没有该模型。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师