This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3008:您能否提供一些有关PCM3008T's生命周期的信息?

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593317/pcm3008-could-you-give-some-information-about-pcm3008t-s-life-circle

部件号:PCM3008

德拉斯:

您可以提供一些有关PCM3008T生命周期的信息吗?

由于我们的客户将使用PCM3008T替换AK4554VT,因此,客户希望了解生命周期以决定使用我们的解决方案。

或者,您可以提供更合适的PN,该PN的使用寿命较长,可替代AK4554VT。

我期待您的意见!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lian,

    我们没有计划在不久的将来废弃此部件,因此可以毫无顾虑地使用它。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,非常感谢您的支持,我已经向客户反馈了这些信息。

    非常感谢!