This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:我们是否可以为SDOUT信道执行独立的音量控制和低通滤波器? (独立于out A和out B的处理)

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098763/tas5828m-can-we-do-independent-volume-control-and-low-pass-filter-for-the-sdout-channel-independent-from-the-processing-of-out_a-and-out_b

部件号:TAS5828M

你(们)好  

我们可以为SDOUT信道执行独立的音量控制和低通滤波器吗? (独立于out A和out B的处理)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      抱歉,SDOUT没有此功能,只能输出输出通道数据或输入I2S数据。