This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出LC滤波器

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1099672/output-lc-filter

部件号:TAS6424M-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS6424

在文档sla701第21页中,说明了“某些放大器需要输出的最小电感。 此规格对于保持非常重要
在过电流(OC)事件中功放可靠。"  

我想确认TAS6424系列D类放大器是否有类似要求?  如果是,则输出上的最小电感是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅数据表中的7.3 表。

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢您的回复。

    过流保护的响应时间是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是10ns。

    此致,

    Derek