This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:未使用的引脚

Guru**** 2509045 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109875/tlv320aic3111-unused-pins

器件型号:TLV320AIC3111

大家好、

我们的客户不打算将扬声器与 TLV320AIC3111搭配使用。 我们是否可以询问引脚 MIC1L[P/M]、SPL[P/M]和 SPR[P/M]是否可以保持悬空?

如果没有、应如何正确端接它们?


提前感谢!


此致、

Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于像 MIC1L 这样的输入、您 可以将0.47uF 电容器放置到 GND、从而使其保持悬空状态以输出。

    此致。