This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:差分输入电压 rms 与单端信号 rms 间的关系

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104505/pcm3168a-differential-input-voltage-rms-vs-single-ended-signal-rms

器件型号:PCM3168A

您好,

我的设计中使用的是 PCM3168PAP。 我在平衡模式下使用音频输入信号。

数据表的表8.3显示了差分输入 信号 rms 值和 单端输入信号 rms 值。 它们之间的区别是什么。

2. 模拟输出电压是否等于差分输出电压摆幅。

什么是 数字滤波器滚降控制。 使用的是相同的。

4.可提供给音频编解码器的最大 rms 模拟输入值是多少,之后可以在音频输出中观察到失真。

5.在使用音频编解码器进行测试期间,我观察  到当将音频输入信号转至1.5V rms 以上时会发生失真,然后在将发生器转至1.5V RMS 时会消失。 原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    1) 1)单端输入的信号传递到正输入、而负输入为接地。 差分信号具有发送到负极端子的原始信号的反相副本。 这会使电压标度加倍、而每个引脚仍能看到相同的原始电压、即每个引脚只能看到1Vrms、但得到的测量值为2Vrms。

    2) 2)是的、这些是相同的

    3) 3) DAC 有一个数字滤波器来消除量化噪声。 您可以在第8.15.2节中看到、滤波器曲线有两个选项:慢速或陡坡、具体取决于您的需求。 每个滤波器都有不同的折衷、例如通带更宽、但陡峭滤波器的纹波更差。

    4) 4)对于单端输入、满量程输入电压通常为0.2*VCCAD1;对于差分输入、则为0.4*VCCAD1。

    5) 5) 1.5Vrms 可能恰好是开始出现失真的电平。 具体取决于您的物理设置、但它与满量程电压有关。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    继续上述查询、模拟输入电平与满量程输入电压之间有何差异。  

    2.如果输入电压超出满量程输入电压电平、会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    模拟输入电平是施加在输入端的模拟信号的电压值、而满量程输入电压是在信号以数字输出表示形式削波之前可传递给模数转换器的最大信号振幅。 因此、如果我们施加超过满量程输入电压电平的输入电压、则输出信号将被削波。

    此致、

    Jeff