This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:生成 eq.h 时、TAS5825M 启动和 PPC3设置

Guru**** 2507375 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120966/tas5825m-tas5825m-startup-and-the-ppc3-settings-when-generated-eq-h

器件型号:TAS5825M

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

如果在写入 I2C 信号之前无法提供 I2S 信号、是否有办法正确启动 TAS5825M?

2.如果 I2S 信号必须在启动序列提供、那么 I2S 信号是否必须持续提供?

3. ppc3的当前状态冷启动与默认生成的 EQ.h 之间有何区别?
为什么当前状态冷启动生成的 EQ.h 文件可以获取正确的 AP 数据、但默认情况下生成的 eq.h 无法获取? 是否可以直接使用当前状态冷启动生成的 EQ.h 文件?

图1:TAS5825M 启动过程


图2:生成 EQ 文件的不同部分


图3:生成 EQ 文件的不同部分


图4:ppc3.

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果在写入 I2C 信号之前无法提供 I2S 信号、是否有办法正确启动 TAS5825M?

    ->如果没有 I2S 信号、则会发生时钟错误、不会输出。因此初始寄存器值可能无法正确写入。

    2.如果 I2S 信号必须在启动序列提供、那么 I2S 信号是否必须持续提供?

    ->不、成功启动后、您不需要连续提供 I2S。如果在运行期间 I2S 暂停、则会发生时钟错误且无输出。但如果重新打开 I2S、AMP 将自动恢复。

    3. ppc3的当前状态冷启动与默认生成的 EQ.h 之间有何区别?  为什么当前状态冷启动生成的 EQ.h 文件可以获取正确的 AP 数据、但默认情况下生成的 eq.h 无法获取? 是否可以直接使用当前状态冷启动生成的 EQ.h 文件?

    ->在这里、"默认情况下"是指"当前状态"? 最初、当没有输入 I2S 信号时会产生当前的状态冷态。但不建议将其用于此功能、因为有时似乎不太好用、因此我们建议您在启动时仍需要输入 I2S。

    恐怕是因为您没有输入 I2S 信号、所以时钟误差会发生、EQ 参数也没有正确输入。

    如果使用电流状态 COLD、则时钟检测将被禁用、这样不会发生错误、并且 EQ 参数已正确写入。

    尽管电流状态为冷工作、但我们仍然建议您按照数据表上的启动顺序进行操作。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的友好回复。

    我的客户还有一些其他问题、如下所示:

    1.禁用时钟检测是否意味着5825M 使用内部时钟? 我们在初始化期间写入 I2C 的速率不是很高、因此可以将其视为基本可靠吗? (实验期间似乎没有写入 EQ 的故障)

    2.我们希望在蓝牙主设备输出 I2S 信号之前初始化功率放大器。 因此、如果在放大器启动时无法提供稳定的 I2S 信号、通常使用当前状态-冷启动(或通过写入29H 禁用检测时钟)生成的均衡器吗? 还有其他更好的方法吗?

    此致、
    刘玉基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    感谢您的提问。

    1.恐怕不会

    禁用时钟检测、则不会报告时钟错误。 此外、SCLK 用于生成更高的内部时钟、而内部时钟用于 DSP 和 DAC。 因此、如果在没有时钟的情况下进行初始化、 则 DSP 可能无法正常工作。  因此、我们不建议在初始化时使用没有 I2S 时钟的。

    2.到目前为止,我们还没有一个好的不带 I2S 的初始化解决方案。 PPC3的最新版本将删除当前状态冷启动。

    谢谢。

    Jesse