This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:音频论坛:用于在微控制器上与 TLV320DAC3100配合使用的驱动程序/代码示例

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1115887/tlv320dac3100-audio-forum-driver-code-example-to-work-with-tlv320dac3100-on-microcontrollers

器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件: LM49450

你(们)好  

我正在搜索 TLV320DAC3100的代码示例或驱动程序、可以将其与 ARM cortex M 控制器配合使用。

到目前为止、我只能获得 Linux 驱动程序。这很难理解。请提供我可以用于在 Cortex M 器件上进行开发的简化驱动程序/代码示例。

谢谢、
Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您是否已经有一个可以从 cortex 平台连接到 DAC 的 I2C 的工作代码?
    如果您正在寻找一种在 DAC 上实现配置的简单方法、也许您可以使用脚本根据所需的配置来设置寄存器设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有用于 TLV320DAC3100的工作代码。 但我 有 TI 的其他音频芯片 LM49450的工作代码、它可以与 Cortex M 器件的 I2C 连接。

    我正在搜索 C 代码或驱动程序以将 TLV320DAC3100与 cortex M 器件连接。

    1.您能否提供此 类驱动程序或用 C 语言编写的代码示例的链接?

    2.通过说脚本、您是指 CodecControl "DAC3100_Init.txt"中的文件吗?

    如果是、我不知道它如何帮助我生成 C 代码。 此外、这看起来只是配置的初始化。

    如果能提供一个代码示例、演示如何在 MCU 上使用 TLV320DAC3100 "播放一些音频文件"、那将不胜感激。

    谢谢、
    Navin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    我们拥有的唯一参考代码链接到我们的产品文件夹、因此我认为您已经拥有:

    是的、通过脚本、我是指用于初始化的寄存器命令。 遗憾的是、没有为该器件的不同目标开发其他参考。
    有一些针对其他器件的裸机驱动程序开发、如果它在任何方面都有帮助、则会附加该驱动程序。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../0247.tas2563_5F00_baremetal_5F00_driver_2D00_master_4000_77ee72e0119.zip