This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:IBIS 数据

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1124693/tas5825m-ibis-data

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS6424

您好!

我们的客户查找 TAS5825M IBIS 数据。

我们如何获取数据?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mochizuki

      IBIS、您是指"输入/输出缓冲器信息规范"吗? 恐怕我们以前从未提供过这些数据。 我是否可以知道它的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我们的客户尝试根据 IBIS 数据优化 I2S 和 I2C 的 PCB 布局、我们在一些音频转换器产品上看到了这种布局。

    在本例中、他们希望知道每个逻辑引脚参数是 L、C 和 R、而不是 IBIS 数据。

    I2S:LRCLK/SCLK/SDIN 引脚

    I2C:SDA/SCL 引脚(数据表中的 C=400PF)

     

    此致、

    Mochizuki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mochizuki

    [~ userid="309899" URL"/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1124693/tas5825m-ibis_data/4173198#4173198"]我们在一些音频转换器产品上看到过它

      是的、对于某些器件、尤其是在 AUTO 侧、其时钟频率非常高。 例如,TAS6424的 SCLK 可能高达256*FS,因此 IBIS 数据似乎是必需的。  

      但对于消费类产品、它的时钟速率通常较低。 对于 TAS5825,SCLK 最大频率仅为64*Fs,因此这一点并不重要。  

      我真的很抱歉、自从这个 TAS5825器件问世以来、我们从未为客户生成 IBIS 数据、引脚参数也没有问题、因此我们从未对此进行过任何研究。 也许不需要过多地担心引脚上的这个寄生参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的评论。

    我会让客户知道您的建议。

     

    此致、

    Mochizuki