This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:接口配置和 USB VID/PID 设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060250/pcm2900c-interface-configuration-and-usb-vid-pid-settings

器件型号:PCM2900C

我们正在设计专用音频附件、以便与我们的产品配合使用、该附件将通过 USB 接口为我们的产品提供音频输入。  (不需要/不需要输出音频)。

我们有关于 PCM2900C 的几个问题。

 我们如何为设计实施 USB-IF VID 和独特 PID?

如何实现接口定制?

我们如何为接口模式设置/限制/配置"替代设置"?

当您设置"零带宽"时... 是否枚举了接口/端点?

我们是否需要特殊的驱动程序才能使用它? 如果是、是否有驱动程序可以"自定义" Windows 环境?

是否有 Android 和 Linux 驱动程序?

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    很遗憾、您无法修改 VID/PID 和器件描述符。

    至于驱动程序、请在 Windows 或 Linux 中使用标准 USB 音频类驱动程序。

    此致、

    Peter