This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:音频

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065334/tas5805m-audio

器件型号:TAS5805M

大家好、

在没有输入的情况下、我们在我们的应用中发现了大约20kHz 的噪声。

 FFT

我们在-60dBFS 体积下输入正弦1kHz 波。

噪声出现在波形上。

此类噪声的原因可能是什么?

此致、

K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

      这种噪声很可能来自电源。 让他们检查 PVDD 电压、确定是否存在20kHz 噪声。

      此外、它们的输出 LC 滤波器的谐振频率可能恰好为20kHz、但很少看到。 让他们也检查一下。