请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 尊敬的技术 支持团队:
每个容积部分的增益设置有何偏差?
・DAC 数字音量
・ADC 音量
・MICPGA 音量
・LOL/Lor 驱动器增益
一般而言、我认为 数字音量是 DSP 处理(正常信号路径中的数字音量)、几乎没有偏差、它是0.1dB 或更低、实际上可以忽略。
此外、可以将模拟 PGA 体积想象为大约+/- 10%的增益偏差。
此致、
TTD