您好!
我想使用 TAS2505的24位音频分辨率、但连接的 STM32微控制器通过 I2S 接口在 DMA 模式下发送32位音频数据字(8个最低有效位为0)。
对于一个通道、每个样本的时钟周期为32 BCLK。
在应用参考指南中、有一个32位数据字长度的设置。
我能否对 当前 DMA 配置使用该设置(D5-D4=11)? TAS2505如何处理32位数据字长? 是否仅播放数据字的前24位?
当我想将 TAS2505的音频分辨率从16位切换到24位时、除了寄存器0x00/0x1B 之外、我还需要注意其他设置吗、例如更改计算的时钟参数? 对于32位数据长度、bitclk 从1、25MHz 变为2、5MHz。 Bitclk 和 wordclk 从微控制器输入到器件。 我是否需要调整 PLL 设置?
谢谢你