This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713采样率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047426/tms320c6713-sample-rate

主题中讨论的其他器件:TMS320C6713B

你好。

我正在使用 TMS320C6713 (不是 TMS320C6713B)和 audio4子卡。

现在、中断函数以 16kHz 采样率运行。

但我想将采样率更改为8kHz。

<< uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_16kHz;>>

如果我将上述代码更改为8kHz、我认为中断函数将以8kHz 的频率运行、但它不起作用。

在我将该代码更改为<< uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8kHz;>>后 、它仍然以16kHz 采样率运行。

如何更改采样率8kHz? 我希望在8kHz 采样率下获得麦克风信号、并在8kHz 采样率下计算中断函数。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narae、

    请注意 、根据产品页面、TMS320C6713B 具有有限的设计支持。 这是一个较旧的器件、我们的应用团队在该器件上不再拥有硬件或软件专业知识。 我所能提供的支持将非常有限。
    https://www.ti.com/product/TMS320C6713B

    如果您知道变量 FS 控制采样率、则可能需要首先找到 DSK6713_AIC23_FREQ_16kHz 的定义位置、以查看是否存在8kHz 等效值。 那么您可以使用该8kHz 定义。 我没有查看代码、因此我无法告诉您 Fs 是否是控制采样率的变量。

    此致、

    Nick