尊敬的 TI 团队:
在回顾了下图的讨论之后、我仍然遇到了一些使我感到困惑的问题:

- 只需再次确认、如果 Vin=1Vrms、那么在20dB 安培后、它将变为10Vrms (28.3Vpp)?
- 当 PLIMIT=1.76V 时、输出电压被削波为+/-7.04V、那么为什么表2中显示的输出 Vp-p = 15V、我是否会误解任何内容?
- 目前、我们设计的 Vin=250~750mV/ PVCC=12V/ RL=8 Ω/PLIMIT=1.8V/ GAIN=20dB、TPA3113D2是否可以向扬声器提供5W 的输出? 我应该调整 PLIMIT 电压、5W 输出的最小输入是多少? (请参阅我们的原理图、如下所示。)