This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:I2C 时钟扩展

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1, TAS5421-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1045089/tas5411-q1-i2c-clock-stretching

器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5421-Q1

大家好、

TAS5411-Q1是否具有 I2C 时钟扩展功能?
我 想知道 TAS5411-Q1是否可能将 SCL 驱动为低电平。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    是的。 TAS5411可以支持。

    请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567170/tas5421-q1-tas5421-q1-i2c-clock-stretch-support

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢你的答复。
    我 想知道 TAS5411-Q1是否可能将 SCL 驱动为低电平。
    我相信蓝色部分表示  这不是可能的情况。
    我的理解是否正确?
    ------------------
    TAS5411-Q1和 TAS5421-Q1支持时钟扩展。

    收到一些与(但不直接涉及)此主题相关的问题后、我们希望澄清此帖子。  TAS5421本身不执行时钟扩展。 但是、如果 I2C 总线上的任何其他器件执行时钟扩展、则不应考虑 TAS5421、因为它仅使用 SCL 时钟边沿将数据放入 I2C 寄存器空间。
    ------------------

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    是的、您回答正确。  

    此致、

    Derek